This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:电流检测精度

Guru**** 2523140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388588/lm25149-q1-current-sense-accuracy

器件型号:LM25149-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

查看 LM25149-Q1数据表可知、规定的过流 th 阈值容差最小值为49mV、最大值为73mV 在典型特性部分中、图7-18显示了电流检测阈值与温度间的关系、在-40C 至150C 温度范围内以~62mV 保持相当平坦。 这是否表明49mV 至73mV 电压并不是非常依赖于温度、而是依赖于器件?  

 设计的 th 最小摆幅/最大摆幅应是+/-24mV 吗?

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EC 表规格显著具有保护频带。 它将比这严格得多。

    此致、

    TIM