This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1负载调节

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386218/lm5145-q1-lm5145-q1-load-regulation

器件型号:LM5145-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5145LM5146

工具与软件:

您好!

我是 Venu Gopal。

我已经使用 LM5145-Q1降压开关稳压器 IC 设计了一个直流/直流转换器。 我已针对24V 和20A 输出电流的输出对其进行了设计。 我已使用 LM5145的 ILIM 引脚连接一个值为1.69k Ω 的电阻、将电流限制设置为30A。 现在、当我执行负载测试时、输出电压不是由 LM5145 IC 调节。 当我尝试消耗超过7A 的电流时、电压将降至14V、16V 和18V。 出现这种压降的原因是什么?需要对电路进行哪些修改? 我连接下面的原理图作为参考。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    请发送完整的快速启动计算器文件(这是电路设计中的关键文件、特别是了解波特图、功率损耗等信息) https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC。另外,让我们来看看 PCB 布局——请参阅应用手册 SNVA803了解组件布局指南。

    另外、请参阅 LM5145数据表中的应用电路#3作为参考(24Vout、150W、440kHz)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的缓冲电容器真的是0.1uF 吗? 尝试将220pF 作为起点(或不填充)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我已经尝试用220pf 替换电容器、并将这两个电容器都打开、当我尝试消耗超过6A 的电流时、电压仍然从24V 降至19V。 我已经检查了如何根据 EVM 电路将限流电阻从1.69k Ω 更换为422 Ω、并且检查了电压是否从24V 降至16V。 请提供尽可能好的解决方案、以避免压降。

    我已经附上了 EVM 原理图和设计原理图、供您参考。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请填写快速入门计算器文件(网址为 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC)。电流限制设定值取决于 MOSFET RDSon。 当您从1.69kΩ 降低到422Ω 时、它应该增加4倍。

    这里的输入电压是多少? 您可能不需要100V FET - 60V 或80V 就足够了。 SIR870DP 具有82nC 的高 Qrr、这可能会增加整体噪音水平并影响控制器操作。

    发送 PCB 布局以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明一下它的相关性或取决于 MOSFET RDS (on)、因为设计计算 Excel 中没有给出公式。 请提供使用 RDS (on)计算限流电阻值的公式。  

    当您从1.69kΩ 降低到422Ω 时、它应该增加4倍。 -您能详细解释一下这条线吗?

    输入电压= 60V、出于降额目的、我选择了具有100V VDS 的 MOSFET。 我已使用另一个器件型号为 DMNH10H028SCT 的 MOSFET、其 Qrr 为46.8nc、它能够提供15A - 25A 连续电流、但这是 TO-220封装 MOSFET。 MOSFET 封装是否会对负载电流(输出功率)产生影响? SIR870DP 是一种 SMD MOSFET。 您能否详细说明一下 MOSFET 的这个 QRR 值对负载电流的影响。

    此外、我还在下面附上了我的布局图像。 铜厚为1盎司。

    顶层

    第二层

    第三层

    底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中提供的公式6、如下所示:

    如果是布局、请遵循数据表中的指南、尤其参考 LM5145和 LM5146 EVM 布局。

    例如:

    1. 功率级组件下方的第2层应为实心 GND 平面。
    2. 避免 SW 过孔或内部 SW 覆铜。
    3. 将 HO 和 SW 迹线从控制器布放到高侧 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的 MOSFET 部分提供了功率损耗公式。 我建议避免使用 TO-220封装 FET -电感寄生效应过多.. SON 5 x 6mm 类型器件将提供更好的性能。 请参阅 LM5145和 LM5146 EVM 以获取参考、以及数据表中的电路示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tim

    我会按照您的建议进行修改、如果我在相同的负载调节主题中有进一步的疑问、请告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Venu。