This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:3-3.5A 峰值电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388526/tps63802-3-3-5a-peak-current

器件型号:TPS63802

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们使用 TPS63802作为由3.6/3.7V 锂离子电池组供电的 SMPS。 输出电压为3.8V

标称电流很适合我们、但是输出电流有时会在短时间内达到3 - 3.5A。  

 TPS63802是否能够应对这种情况?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕3A 电流完全无法满足 TPS63802的输出能力。 这种高电流可以持续多长时间? 是否可以通过大电容器来处理此问题?

    此致

    TAO