This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:有关5VBST 过冲的查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8770Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387052/lp87702-q1-inquiry-about-overshoot-of-5vbst

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8770Q1EVM

工具与软件:

我们将使用 LP87702DRHBRQ1测试电路设计。
数据表中指示的 SW_BST 的最大电压为6V、它是5VBST 的 SW 部分。 我们在产品中使用缓冲器确认电压是5.6V。 但是、此操作处于空载状态、我们确认当100mA 负载连接到5VBST 时、此操作会增加到7V。 我们曾尝试更改缓冲器和电感器来减少过冲、但在任何情况下我们都无法确认100mA 处的过冲小于6V。

此外、该产品 LP8770Q1EVM 的 EVM 数据表指出、它是在100mA 为5V 时测得的、但当我们获得 EVM 并对其进行测量时、发现它显示的结果水平与我们的产品相同。

因此、我想问您如何将 LP87702DRHBRQ1的 SW_BST 在100mA 处的输出电压控制在5.5V 以下。

由于内容包括我们的电路设计等、因此我想私下提问。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、明天再给您回复。

    此致、

    Niko Alatalo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的直流电平值、快速瞬变可能高于此值。 请注意、布局和测量设置也会造成这种振铃。 例如、如果探头中的接地引线较长、则会导致更多振铃。 您应该将接地引线连接至尽可能靠近开关节点的位置、并在测量中使用弹簧连接器等接地、以消除接地回路电感。   

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我尝试了一个月,但它解决了30分钟。