This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:SW-GND 瞬态规格

Guru**** 2498685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510, TPS548C26, LMR36503-Q1, LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386661/lmr36503-q1-sw-gnd-transient-spec

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS548C26LMR36503、LMR36510

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户询问我们是否具有与列出的其他器件类似的规格? 看上去仅是显示的直流规格。

TPS548C26

LMR36503-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您发送编修。  如果数据表中未包含此类信息、我们可能不会提供、 但我们等待一位目前不在办公室的负责工程师、他将在下周返回。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我可以知道专家何时会返回办公室吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    LMR36503中的规格也指直流。 我们有 LMR36510的规格、可以保持相似的最大电压、但最小值为-3.5V。 但是、我们无法保证 LMR36503的低于10ns 的瞬态值、因为我们未在数据表中指定该值。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如果我们没有低于10ns 的规格、您可以帮助检查下面连接的波形是否正常吗? 对我来说,这些看起来很好。

    Vin 为54V、Vout 为3.3V、峰值负载为0.3A。  

    我们要确保过冲和下冲符合规格、谢谢。

    满负载_max

    满负载_MIN

    轻负载最小值

    轻载最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    这些波形对我来说很好。

    谢谢!

    Richard