This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:可实现极低负载的高效降压转换器

Guru**** 2634225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388473/lmr36503-q1-efficient-buck-converter-for-very-low-load

器件型号:LMR36503-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36500

工具与软件:

我正在设计一个从30-60V 输入变为3.3V 的直流/直流转换器、以便为微控制器和其他一些芯片提供有关20 mA 的电源。 效率是关键、因为它需要依靠电池长时间运行。

我选择 LRM36503-Q1系列、尤其是 LMR36503MSCQRPERQ1。 我现在意识到 LMR36500P3RPE 会是更好的选择、下一个也是。 总之、我已经使用  LMR36503MSCQRPERQ1进行了构建。

可以正常工作、但当我预计效率超过60%时、我只能获得45%的效率。

我曾尝试使用 WEBENCH 进行计算、但结果不佳。 计算结果表明、在 PFM 模式下运行时、开关频率将为8.74kHz。 我认为这不会让频率降低太多、实际上、我测量的是54 kHz。 另外、计算预计效率会达到90.6%、我认为在任何情况下都过于乐观。

这是我的设计: WEBENCH 链接

对于此应用、输入和输出电容器以及电感器的理想选择是什么?  LMR36500P3RPE 是否确实是最佳选择、或者是否有更好的器件?  

此外、我会在开关电压上得到这个电压振荡。 为什么会这样呢? 这是个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!  

    LMR36500可能是更好的选择。  

    对于典型应用、我建议使用2个2.2uF 电容器、额定电压为100V (考虑到降额)、并在输入端使用100nF 电容器。 大约4.7uF 的输出电容器可能也就足够好了、LMR36500 DS 上有一个外部元件值表(表8-1)。

    振荡是器件处于轻负载状态所导致的。 低侧开关断开后、寄生电感和电容之间会出现谐振、直到下一个开关周期开始为止。  

    谢谢!

    Richard