This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在中国进行 VAR-SRC-MX6 SOM 测试

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388450/bq76940-var-som-mx6-srrc-test-in-china

器件型号:BQ76940

工具与软件:

您好、团队:
我是来自 Precor 公司的 Stephen、我们正在使用您的产品 Varicite VAR-Freescale-SOM 基于 MX6TM 的模块上系统(SOM)。 我们将其安装在我们的控制台上。  

现在的问题是,我们需要在中国进行 SRRC 测试,但测试机构认为,我们提供的原型的无线电传输频率范围是 tooe2e.ti.com/.../wifi_3B4E7F67_.docxde,他们不能进行相关测试(包括强度测试和抗干扰测试等),所以我们需要您的支持,使我们能够提供满足他们要求的无线电模块;如果可能,您可以发送某人联系我的电子邮件: stephen.shi@precor.com。 如果您无法提供该模块、您最好告诉我们如何制作固定频率模块、包括需要哪些硬件和软件以及相关步骤、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shi:  

    我们的器件用于多种应用、旨在通过不同类型的认证、这些认证因行业和地点而显著变化。 终端客户有责任与他们的认证机构合作、以确保其系统满足满足满足该测试等所需的要求。  

    在您的问题上、您提到了 Varicite VAR-Var-Var-MX6 SOM、它不是 TI 器件。 有关您的问题、请联系相应的公司。  

    您还选择了 BQ76940作为器件型号、如果您对 BQ76940功能或行为有特定问题、请发布具有相同问题的其他帖子、我们可以提供有关 BQ 器件的所需支持。 对于系统级设计问题或如何满足您 的要求、您需要与认证机构合作、并制定需要在系统设计中实施的步骤和要求。  

    此致、  

    Arris G Guerrero