This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:CC Auto Offset/CC Auto calibration

Guru**** 2573075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387542/bq40z50-cc-auto-offset-cc-auto-calibration

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z610

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想澄清一下 bq40z50的 CC 自动偏移/校准机制。

 1)。 在此 E2E 主题中、我找到了有关 bq28z610 CC 自动偏移的以下信息。 是否所有机制也适用于 bq40z50?  

  • 首次 CC 自动偏移没有10小时限制。
  • 要求10小时用于后续自动 CC 失调电压校准。  
  • 自动 CC 失调电压校准在进入睡眠模式时启动、而不是在睡眠模式下的10小时后启动。

2)。 CC 自动偏移是否有任何温度限制或温度差限制?

3)。 如果客户禁用了睡眠模式但设置了 CC Auto CONFIG=03、则"CC auto offset"将在睡眠模式下正常工作吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我想加入此主题、因为我有一个类似的主题:我有一个带有 BQ40Z50R3的电池、这种电池偶尔会导致充电失败;充电中止是由于电池插入充电器后的前10秒内充电器未检测到任何电流反馈引起的。
    记录的数据显示确实存在电流(充电器报告充电电流)、但电池不报告任何电流反馈(尽管与电池的 I2C 通信正常(电池请求电压(命令0x15)和电流(命令0x14))、但实际电流和平均电流都保持为0);基于此、我假设这是因为此时自动校准处于活动状态。
    因此、我的目的是为此修改充电器逻辑并增加延迟时间(增加16秒自动校准时间)。
    但是、我找不到检查方法、因为无法找到强制电池自动校准的方法。  
    对于 BQ40Z50、应根据相关文档执行自动校准(IF)
    -自动校准已启用(CC Auto config = 0x03)
    -在过去10小时内未执行自动校准(以防止磨损)
    -系统正在 进入 睡眠模式

    我目前对修改后的充电器逻辑进行的测试如下:
    -确保电池的使用时间不超过10小时
    -激活电池(例如通过连接到充电器)
    -立即停用电池(->auto calibration 应该现在开始;问题是多短),然后通过放入充电器立即再次激活
     ->现在我希望在没有电池电流反馈的情况下出现上述情况

    因此、HY 还有以下问题:
    -上述测试程序是否正确?  
    - I2C 上是否有任何状态信息显示自动校准处于活动状态(根据文档编号)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HY:

    为了便于说明、所使用的是哪个版本的固件?

    [报价用户 id="471835" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387542/bq40z50-cc-auto-offset-cc-auto-calibration "]

     1)。 在此 E2E 主题中、我找到了有关 bq28z610 CC 自动偏移的以下信息。 是否所有机制也适用于 bq40z50?  

    • 首次 CC 自动偏移没有10小时限制。
    • 要求10小时用于后续自动 CC 失调电压校准。  
    • 自动 CC 失调电压校准在进入睡眠模式时启动、而不是在睡眠模式下的10小时后启动。
    [报价]

    我认为 bq28z610和 bq40z50的这些结构是相同的。

    Unknown 说:
    2)。 CC 自动偏移是否存在任何温度限制或温度差值限制?

    我认为完成 CC Auto 偏移时不存在温度限制。

    Unknown 说:
    3)。 如果客户禁用了睡眠模式但设置了 CC Auto CONFIG=03、则"CC auto offset"将在睡眠模式下正常工作吗?[/QUOT]

    由于 AUTO_NESTON 依赖所获取的偏移量(自动 CC 偏移量在睡眠状态下进行测量)、因此我认为仍然需要进入睡眠状态。 不过、我认为如果手动完成 CC Offset 校准、这可能有效。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    如有可能、请使用上述信息创建新主题帖。 这使我们能够更有效地处理用户的问题和顾虑。

    此致、

    Anthony Baldino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 客户可以使用 v3.09或更高版本。  

    2)、因为我们的 bq40z50硬件说建议的运行温度将为-40dgeC 至85dgeC。 基于此、仅需再次确认、固件是否具有 CC 自动偏移的工作温度范围?   

    还有一个问题、与 CC 自动偏移行为在所有 bq40z50 FW 中应相同相关、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HY:

    查看固件时、我没有看到 CC 自动偏移校准有任何温度限制。 我认为这应在器件的整个工作温度范围内发挥作用。

    正确、此校准行为在所有固件版本中应相同。

    此致、

    Anthony Baldino