This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:放电时电池电量百分比从10%突然下降至0%

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388514/bq40z50-sudden-fall-of-battery-percentage-from-10-to-0-while-discharging

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

你(们)好

我们使用 BQ40Z50进行产品电源管理
在开关模式下测试我们的产品时、负载为12V、电池平均电流为22.4Ah。 我们观察到、在10V 到9.8V 的低电压状态下、电池百分比约为10%到12%、而我们的产品正在运行时、电池百分比在1秒内从10%突然下降到0%  
当时、电源管理系统与我们的主板通信时、不存在通信错误

要解决这些问题、您必须分享哪些细节才能帮助我?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否共享上述情况的 bqStudio 日志文件以及描述电量计设置的.gg 文件?

    此外、您能否告诉我们如何为此电池选择 chemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具来查找正确匹配项?

    此致、

    Anthony Baldino