This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2538580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375926/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好!

我已经尝试过多次通过电池组管理器 bq40z80来完成学习周期、但是在充电周期结束后、学习周期总是失败。

放电和放松后工作正常。

但是、在充电周期之后、包含两节电池的电池组将进入过充电保护状态(设置"OC"位)、FC 位不会设置。

我还附上了跟踪放电和充电过程的 csv 文件。

在尝试学习循环之前、已正确进行化学品识别。

提前感谢您的帮助、

Dino

e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_log_5F00_2024_5F00_06_5F00_03.csve2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_log_5F00_2024_5F00_06_5F00_04.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    您能将电量计中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_2024_5F00_06.gg.csv

    这里是电量计中的 gg 文件
    我刚刚创建了它,所以我不是完全确定,它是否给你足够的信息,因为尝试学习周期是2周前。

    谢谢。

    此致、
    Dino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    感谢您发送 gg 文件。 为了完成学习周期、我建议禁用 OC 保护。 您可以通过在数据存储器中将 Enabled Protections C 中的 OC 位设置为0来禁用该功能。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我将尝试这样做、并在下星期一开始的流程中继续记录。

    如果它不能再工作,我会回来给你。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    听起来不错。 保持更新!

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick  

    它在充满电后以某种方式无法正常工作。

    检测到充满电并且设置了[FC]位。

    但之后它无法正常工作。

    我将附带.csv 文件的日志记录。

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_2024_5F00_06_5F00_24.csve2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_2024_5F00_06_5F00_25.csve2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_2024_5F00_06_5F00_26.csv

    谢谢 advande。

    最好、Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    我注意到在最终放电的末尾、IT 状态寄存器中的 RDIS 位被置位。 这向我表明您所使用的 ChemID 不是正确匹配的。 您如何获得 ChemID、您是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我使用了您的在线工具、其中可以上传.csv 文件。  
    Gauging Parameter Calculator (GPC)工具-上传(TI.com)

    我为 ChemID 使用了该文件: e2e.ti.com/.../5428.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

    我得到了这个报告: e2e.ti.com/.../5428.GPC_5F00_report.txt

    但是、我有点困惑、因为您的数据库中有几个电池的化学 ID 为"0105"(建议用于我的电池组)、因此我不能完全确定、我是否选择了正确的电池、或者这是否有区别。

    谢谢!

    此致、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、  

    感谢您发送这本手册、您是否也可以将所用电池的数据表发送过来?

    充电行为与我预期的不符、因此我想查看数据表、以确保根据规格完成充电。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick

    我们有 Jauch 公司的两节串联电池、产品编号为 LP103450JH

    e2e.ti.com/.../jauch_5F00_battery_5F00_LP103450JH.pdf

    此致、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    感谢您发送您所使用电池的数据表。 根据电池的数据表、似乎充电完成不正确。 一个电池的充电电压为4.2V、因此两个串联电池的充电电压应为8.4V。 根据您提供的日志、电压最高只能上升到8200mV。 请再次完成测试、但确保先恒流充电、直到8.4V 再恒压充电。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们有针对我们产品的定制数据表: e2e.ti.com/.../matd_5F00_246520_5F00_20200507_5F00_1900mah_5F002D005F00_lp103450jh_5F00_1s1p_5F00_2_5F00_wire_5F00_70mm-adjusted-temp.-Range.pdf

    我能想到的另一个问题可能是放电和充电的电流。

    此致、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    我查看了您提供的定制数据表、该数据表还指出充电电压为4.2V。 放电率没有问题。 它接近 C/10放电率。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我想您缺少带有"*"的注释、其中显示充电电压已更改为4.1V。

    因此、关于充电条件、唯一可以更改的是充电电流、因为它使用500mA 充电、并且声明最大值 充电电流为0.2C、即0.380mA。

    这可能是错误的 chem-ID 的原因吗?

    此致、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    用于为电池充电的电流不会影响测试结果。 但是、4.1V 充电电压非常不寻常、我认为这就是报告未获得有效 chemID 的原因。 该报告不会回馈有效的 ChemID、因为我们很可能之前没有对与您的电池类似的电池进行表征。 因此、我认为接下来的步骤是与您当地的 FAE 联系、并将您正在使用的电池放入我们的实验室进行表征。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您发送编修。

    您能否为我提供现场应用工程师的链接或联系人?

    我们驻扎在维也纳、因此、如果可能、将我们的电池运送到欧洲将是不错的选择。

    此致、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    我会向您发送朋友请求。 我们将通过私信继续讨论这一问题。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我接受了。
    谢谢你。

    此致、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    谢谢! 刚刚向您发送了一条私人消息。

    此致、

    Nick Richards