请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN55453B 工具与软件:
- ESD 敏感性?
从网站上可以看到、- ESD 灵敏度显示为0kV。 如果单位改为 V 而不是 kV、这种情况仍然存在吗? 我们需要分类(0A、0B、1A、1B 等)
- 请提供制造/装配地点(泰国)的笼条码
- 我们希望确认所有3个器件是否都是密封的
- 除了最大焊接条件(例如、60秒为300°C)之外、是否存在焊接曲线?
- 是否计划停止提供该器件?
非常感谢您的支持!