This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:和 LM25149原理图和 PCB 审核

Guru**** 2514325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384812/bq40z80-and-lm25149-schematic-and-pcb-review

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: LM25149

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在开发将 BQ40Z80和 LM25149 IC 结合在一起的电路板、用于具有 AEF 的电池 BMS +充电器应用。  
规格如下:
VBAT:4S (16.8V)
转换器输出电压:16.8V
CC:5A。  

我们计划使用 LM25149作为 CC/CV 充电控制器、然后将其与 BQ40Z80配对、以便我们正在研究的项目获得集成的充电器和 BMS 架构。 在我们继续 PCB 设计之前、您能浏览一下原理图并进行审阅吗? 这会对我们大有帮助。 我可以在个人聊天中共享文件。

此致、
Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请随时向我们发送原理图、以便我们进行审阅。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharh:

    我已向您发送连接请求。 将在 pvtchat 上共享这些文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    您是否有机会查看该文件? 请更新您的评论

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我目前正在浏览您的原理图、并将通过私人消息继续此对话。

    谢谢!

    Siddharth