This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:如何固定冷启动

Guru**** 2502965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388710/bq25570-how-to-fasten-the-cold-start

器件型号:BQ25570

工具与软件:

在本例中、我有一个项目使用了带射频能量收集器的 BQ25570 IC。 我的射频收集装置可提供0.3伏至0.4伏输出、该输出低于最低冷启动要求、即0.6伏。 那么、在本例中、我如何固定冷启动过程? 我看到了一些使用 PFET 和 NFET 的相关主题、有人能为我解释一下吗?。 我还看到一篇文章提到、使用某种充电电容器会先将其馈入 BQ25570中。 我们如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动冷启动电路的最小输入电压为600mV。 "冷启动电路至少需要600 mV (典型值)的 VIN (CS)才能为 VSTOR 充电至1.8 V。"通常、您需要这个最小电压。

    在 d/s 的第19页中、将看到"强烈建议在系统负载和 VSTOR 之间添加一个外部 PFET。 VB_SEC_ON 提供的反相 VBAT_OK 信号可用于驱动该系统隔离外部 PFET 的栅极。 有关最低输入功率要求的指导、请参阅能量收集器选择应用部分。" 这是为了通过限制系统负载来缩短冷启动。 但是、仍然需要600mV 的最低输入。

    此致、

    Mike Emanuel