This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:PSpice 仿真启动和放大器;稳态行为

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386720/lmr51610-pspice-simulation-startup-steady-state-behaviour

器件型号:LMR51610

工具与软件:

我尝试了在稳态和启动状态下仿真 LMR51610。 我看到行为差异、如下图所示。

1)在稳态情况下、电压骤降(如光标所标记)高达26.6V。

而在启动情况下、我可以发现电压高达26.6V 的这种骤降、这可能是由什么原因造成的。 两者的仿真模型是否有区别? 因为我对两种设计使用了相同的 R、L、C 值。

电路:  

谢谢

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、佛法:

    感谢您发送编修。  我们会将这封邮件发送给专家进行调查、稍后再回复给您。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、佛法:

    抱歉、我们的专家尚不可用。  我下载模型并按原样运行仿真、发现"稳态模型"绕过内部软启动 可以加速仿真进入稳定状态、但模型 在 稳定状态运行之前、建立正确的偏置点仍然需要时间。  这可能需要几百微秒、但比~3ms 常规启动过程快。   

    因此、如果您只想观察稳态、请设置 MODE=1、并忽略进入稳态的电路的持续时间。  如果您想模拟更真实的性能、请设置 MODE=0、该操作将通过软启动进行。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao