This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:使用 BQStudio 中的 SMBus 窗口将器件置于 ROM 模式

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388057/bq40z50-using-smbus-window-in-bqstudio-to-place-device-into-rom-mode

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我的客户正在为其2节串联电池组的 bq40z50编写 SREC 文件而苦恼。 我们认为、他们需要首先将电池组置于 ROM 模式。 您能告诉我如何 使用 SMBus 窗口将 bq40z50置于 ROM 模式吗? 他们已发送0x08命令以使器件退出 ROM 模式、但无法使器件进入 ROM 模式。 他们在为如何输入0x0F00命令而苦恼、而0x0033命令也不适合他们。

他们共享的一些片段:

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我会建议他们尝试写入块方法或写入字方法,如我将附图中所示。 如果您读出单词"OD"并回读9002的值、则电量监测计处于 ROM 模式。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这解决了他们的问题,谢谢!

    John