This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关于 FullChargeCapacity 更新

Guru**** 2650825 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385942/bq27z746-about-fullchargecapacity-update

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

工具与软件:

你(们)好
我有一个电池组、充电完成后、FFC 更新为0;

异常后、FCC 在放电完成后也更新为0。

请帮助分析 problem.e2e.ti.com/.../0.2C-discharge_2D00_FCC-update-0.loge2e.ti.com/.../0.9C-charge_2D00_FCC-update-0.loge2e.ti.com/.../0624.gg.csv 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1- Term Voltage 设置不正确。 这应设置为最低放电电压。 现在电量监测计知道最低电压是32V。 这是一个1S 电量监测计、因此典型的最低电压在~2.7V 至3V 之间  

    电量监测功能 IT 配置 项电压 32767 mV


    2-第一个网格点的 Resistance (电阻)更新看起来异常。 这可能会导致充电结束时 FCC 下降。 该电池单元似乎已经循环了几次。 初始 Ra 表是什么? 您可能需要在首次学习 Ra 表后将其重置为原来的值。 这可能是不正确设置最低电压造成的症状。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ra0-14和 Rax0-14如何  分布? 您能帮助介绍一下吗?

    我不明白前9个网格点间隔11.1% DOD、后6个网格点间隔3.3% DOD。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RA 异常;您能帮助分析哪些错误会导致异常更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、
    测量仪表有15个网格点。 在这些点、电量监测计运行仿真并更新 Ra 表。 请参阅此文档、详细了解电阻更新。  https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf

    为了帮助您分析 Ra_0中的异常更新、我需要在用例中获得更多信息。 似乎电池已循环。 您是否经常获得 Qmax 更新? 您能否附加初始 srec golden 学习文件?  

    请附加初始 srec 和最新 srec。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    附件是 SREC 和 GG 文件、请检查它们!

     此致

    e2e.ti.com/.../7288.Golden-image.zipe2e.ti.com/.../7288.gg_5F00_out.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请参阅关于初始 gg 与7个周期之间的变化的内容。



    不应更新 IT Cfg 类参数。 这些是固定值。 Term Voltage 如何从2500mV 变为32767mV? 请在给 DF 写信时小心。 通常在现场、电量监测计应处于密封状态、以防止 DF 写入。  

    似乎电池只循环了7或8次。 这仍然是一个全新的电池组。 我建议对初始黄金映像(srec)进行重新编程。 然后、Seal 该器件并运行几个周期。 查看 R_A 0值是否再次变化异常。 如果是、请通过此方式再次联系我们。  
    看起来所有其他网格点都更新正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对初始黄金映像(SREC)进行了重新编程、但发现当 SOC 为0%时、电压约为3V。 I 将 Term Voltage 设置为2500mV。

    附件为日志。

    另外、我想询问 Ra0 (0)更新例外情况。 是否是由于充满电后上一次 DOD0收集异常导致的? 或者  
    还有其他可能吗?

    DOD 和 Ra 表(红色字体)之间是否存在此类对应关系

    e2e.ti.com/.../1S1P.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您正在测试恒流、请将"Load Mode"更改为"Constant Current"。 如果这样不起作用、您可能会将 TERM 电压降至2300mV 并增加剩余电量以在2.5V 时报告0%。 请参阅本应用手册中的第3节。  https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf

    电量监测功能 IT 配置 LOAD 模式 0

    对于 Ra_0:
    如果 DOD0与 DODatEOC 不同(发生有效充电终止时为 DOD)、则 DOD0或 DODatEOC 都存在问题。 查看您的日志文件、看起来充电电压高达~3596mV。 但是、ChemID 上的最高电压是3375mV。 这可能会在 DOD0中产生差异。 用以补偿监测计将增加 Ra_0以增加充电结束时的 IR 压降、从而使 DOD0与 DOD_AT_EOC 匹配。  

    问题:
    您是否匹配了 ChemID? 还是发送电池进行 ChemID 创建?  

    GPCRA0 该工具将输出您所需的 Ra_0正确值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1 μ s 在、负载模式后、我将继续测试;

    2、"ChemID 上的最高电压为3375mV"、如何计算该电压? 您能介绍一下吗。  非常感谢。

    将3、chemID 发送给 TI 进行测试;

    测试结果如下:

    ChemID #4162已完成!
    信息:
    CC 号码:2307011
    细胞制造商: JGNE
    电池型号:JGCFR18650 -1800mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、
    应该知道 ChemID 是创建的。  


    它看起来是一种 LFP 化学物质。 这将解释 DOD0不对应于第一个 OCV 电压的原因。 为此、我们设置了 LFP_RELAX 位。 看起来您已经将其设置好。  


    必须做的是也使用 GPCRA0来获得正确的 Ra_0值。