This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何清除中断(ALERTPIN1和放大器;2)

Guru**** 2505155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388041/bq34110-how-to-clear-interrupt-alertpin1-2

器件型号:BQ34110

工具与软件:

您好!

如何清除警报1和警报2上的中断信号? 基于 TRM、它会指出只读取 ALERT1STATUS ()、地址为0x5E/5F。

当我尝试读取寄存器时、它会给出一个模糊的值、并且我无法清除 ALERT1信号。 我尝试在软件中也使用 I2C 主通信、但不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何配置 Alert1?

    在什么情况下这么高?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 启用警报:

      • 警报通过寄存器启用。
      • ALERT1_POL 设置为高电平(有效)、Alert2_POL 设置为低电平(无效)。
    • 中断配置:

      • Alert1和 Alert2均配置为在检测到放电(DSG)和充电(CHG)事件时触发中断。
      • 一旦被触发、中断被锁存并且不自动返回到它们的原始状态。
    • 当前情况:

      • 复位 IC 后、Alert1为低电平、而 Alert2为高电平。
      • 充电或放电时、中断触发、导致 Alert1引脚变为高电平、Alert2引脚变为低电平。
    • 问题:

      • 读取寄存器0x5E 和0x5F 并不清除中断。
      • 状态保持为 Alert1为高电平和 Alert2为低电平、表示中断仍处于激活状态。
    • 连接:

      • ALERT 引脚通过100kΩ 电阻器连接到 VREG、如评估模块(EVM)设置所示。

    清除 BMS/微控制器上的中断的正确过程是什么? 是否还有 其他步骤、例如写入特定的控制寄存器或切换特定的位以复位 ALERT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以共享您的.srec、以便我可以尝试在末尾重新创建它

    此致、

    Evan