This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410-RSC-EVM:EQ/FG

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410-RSC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387091/ds320pr410-rsc-evm-eq-fg

器件型号:DS320PR410-RSC-EVM

工具与软件:

您好!

您能否告诉我、DS320PR410-RSC-EVM 原始制造商用于调整转接驱动器的 EQ/FG 参数的参考(例如眼图? 或兼容性)?
换言之、如何判断调整后的参数是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据 PCIe 规格、我们需要34mV 的眼高和0.3UI 的眼图张开度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    1. TI 工程师提到的34mV 是指什么? 它是否也基于 PCIe CEM 规范?
    2. 由于眼图涵盖第1代到第5代、您提到了34mV 的眼高和0.3UI 的眼图张开度、因此是否需要针对每个图形实现这一点?
    3. 第4代之前的器件通常在 TX 方向测试眼图。 第5代也是如此吗?"

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1)。 这基于 PCIe 规格。

    2)。 PCIe 具有合规性模式。 使用该模式、我们需要实现这种类型的眼图张开度。

    3)。 有。 在 TX 方向上根据 PCIe 建议检查了第5代和更低数据速率系统图。

    此致、Nasser