This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282 ESD 额定值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390297/ucc27282-q1-ucc27282-esd-rating

器件型号:UCC27282-Q1

工具与软件:

您好、HPD 专家!

我是否可以知道为什么 HS HB HO HBM 在引脚和其他引脚之间较低?  有何不同?

谢谢!

BR

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    感谢您回答您有关 UCC27282-Q1的问题。

    栅极驱动器内的所有引脚都具有自己的 ESD 结构、用于保护内部电路免受 ESD 事件的影响。 高电压引脚(HB、HO 和 HS)与低电压引脚(例如 LO、LI、HI 和 VDD)必须具有不同的 ESD 特性和结构。 这就是它不同于规格的原因、因为它需要这些不同的保护。 对于 HBM 额定电压为500V 的情况、这就是 JEDEC 要求的结果、因此我们确实可以满足该要求、而不必与其余引脚具有相同的2kV 电压。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore