This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:电源切换问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389720/bq24195-problem-switch-to-powering

器件型号:BQ24195

工具与软件:

我在电路板上使用的是 BQ24195组件。 电池充电功能正常工作;但是、当我切换到通过电池为评估板供电时、评估板无法开启。

您可以在下面找到我们的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    当您说电路板未在仅电池模式下打开时、您是否在 SYS 节点上观察到没有电压或 PMID 节点上没有适当的电压(原理图中标记为+V5_BQ)?

    此外、为了阐明 SYS 上的"+3V8"是什么? 根据符号、它显示为电压轨、这是正确的吗? 该节点是 BQ24195的输出。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    连接4.16V 电池时、我在 PMID 输出端观察到3.7V、在3V8线路上观察到4.16V。 3V8输出电压(引脚19和引脚20)将发送到引脚8。  我认为芯片会自动从有 VBUS 时的充电切换到无 VBUS 时的负载供电。

    此致、  

    Manuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuele、您好!  

    感谢您回答我的问题。 因此、从电池到 SYS 输出的直接电源路径看起来运行正常、但您无法激活升压模式运行。  

     我认为芯片会在有 VBUS 时自动从充电切换到在无 VBUS 电压时为负载供电。

    要启用 OTG 升压模式、必须满足数据表第8.3.1.5节中列出的所有条件。 是否设置 REG01[5:4]= 10以启用升压模式?  

    此致、

    Garrett