This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:确认 TPS74518PQWDRBRQ1的运行

Guru**** 2506255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385398/tps745-q1-confirm-the-operation-of-the-tps74518pqwdrbrq1

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

让我检查一下 TPS74518PQWDRBRQ1的运行情况。

我们在这样的情况下、当 EN 开启或关闭时、当输入电压在额定电压范围内波动时、会发生异常电压。

在 TPS74518PQWDRBRQ1中、请检查是否存在这样的情况。

BR、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kentaro、  

    您是否碰巧有这种情况的原理图和示波器照片?

    您能否验证器件焊接是否正确? 您是否能够验证磁通已清除电路板上的磁通、从而更大限度地减少信号耦合到 EN 上的机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Juliette、

    感谢您的答复。

    我咨询了 TI-Japan 成员、随后获得了结果。

    因此、该线程将被关闭。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kentaro、

    感谢您向我们发送您所需结果的最新信息。

    我将继续并关闭该主题。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们。

    此致!

    Hannah