请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV752 工具与软件:
您好!
我正在考虑使用 TLV75901PDRVR 和 TLV75201PDSQR。
这些产品的电气特性非常相似。
因此、我要问您关于他们 VFB 的精度。
如果我使用 TLV75201PDSQR、您能否保证在温度范围(-40℃≦Tj≦85℃)内±1%的精度(TLV75901PDRVR 数据表中规定的精度为±1%)?
此致、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。
表中所述的输出精度基于输出电压。 输出电压保证符合表中给出的规格。
在整个温度范围 (-40℃≦Tj≦85℃)内、 TLV759器件的输出电压将为±1%、而 TLV752器件的输出精度的特征是在 (-40℃≦Tj≦125℃)的温度范围内、因此输出电压将为 ±1.5%。 我们只能保证符合数据表中给出的规范、因为这些规范已通过最终测试验证流程。
我们无法保证在数据表电气特性表中未给出任何其他规格。
希望这对您有所帮助!
此致!
Hannah