This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:睡眠模式下的功耗 BQ27426

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389176/bq27426-consumption-in-sleep-mode-bq27426

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好!

  1. 我们在您的 EVB 和 Battery Management Studio 中使用 bq27426。  

只有电池连接 到 EVB 和 I2C 电缆并且没有连接负载、

根据电池管理工作室(Flag status), FG 处于睡眠模式。 您可以看到附件 PIC.1。

我们使用与电池串联的电流记录器来测量 EVB 的输入电流、并从 EVB 上断开 I2C 的电缆。  

在这种情况下,我们看到电量监测计每48秒生成一个电流消耗脉冲(宽度为1秒),以及其他几个脉冲。 脉冲电流约为240uA。 您可以看到随附的 PIC。 2.

根据 TR 第10页它提到 :

在 SLEEP 模式期间、电量监测计保持在极低功耗的空闲状态、并每20秒自动短暂唤醒一次以进行数据测量。

 

我知道 FG 每20秒唤醒一次以测量电压、平均电流和温度、我的问题是这种情况发生在一次操作(一个脉冲电流)中或以3步(3个脉冲)中。

此外、当我们发送到电量监测计的 SHUTDOWN 命令时、脉冲消失。

您能解释一下我收到这些脉冲的原因吗?  

这是预期行为吗?

   2. 根据数据表第5页第6.5节-电源电流表以及关于注释(2)的说明、我如何停用唤醒比较器来获得9uA 的功耗。 您可以看到附件 PIC 3。

谢谢!

Avraham。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些是电量监测计的预期行为。 当您测量监测计的 Iq 时、至少采用30秒周期的平均值非常重要。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何获取注释(2)中引用的唤醒比较器禁用以从睡眠模式接收9uA 电流吗、请参阅 Pic3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了实现9uA 的典型睡眠电流、监测计必须处于 SLEEP 模式。 如果 OpConfig[SLEEP]= 1并且 AverageCurrent ()小于可编程的 SLEEP 电流电平(默认为10 mA)、则可以进入 SLEEP 模式。 一旦监测计进入睡眠模式、您就可以测量监测计 IQ、您应该会报告大约9uA (典型值)的平均 IQ (至少在30秒的间隔内进行采样)。  

    此致、  

    Jonny。