This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:向 LED 提供的电流仅低于电路板上设置的电流值时出现问题

Guru**** 2602765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389586/tps922054-problem-with-current-being-supplied-to-led-only-below-the-amount-of-current-set-on-the-board

器件型号:TPS922054

工具与软件:

我使用 TPS922054DMTR 设计了 LED 驱动器、并将 R_SENSE 设置为200mΩ、使 I_LED_FS 为1A、但只有0.85A 流向 LED。 PWM 调光模式的占空比为100%。 此图显示了100nF 电容器两端的电压。 以下是连接到红色 LED 时的结果。 最大电压为608mV、平均电压为203mV、最小电压为-56mV。 电流约为0.85A。 电压波形是否受到干扰? 这是否就是电流较低的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toranosuke、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toranosuke、

    在哪里测试波形? 和 CSP 之间有什么区别? 如果是这样、那么我往往认为测量拾取了太多噪声、很难从该波形进行任何判断。  

    您能给我展示一下您的原理图吗? 如果您愿意、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven