This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624-Q1:UCC27624-Q1未使用的输入输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624-Q1, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389704/ucc27624-q1-ucc27624-q1-unused-input-output

器件型号:UCC27624-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27614

工具与软件:

尊敬的专家:

UCC27624-Q1的其中一个通道将不用于我们的工程。

对于输入、我知道它可以接地、但输出可以像下图那样保持悬空吗?

谢谢!

Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    如果未使用该输出、则将其保持悬空或将其接地是没有区别的。 在这种情况下、您为什么要使用双通道驱动器吗? 如果您只需要一个通道、我们建议使用 UCC27614、如果峰值电流过高、则可以使用栅极电阻。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    由于我在同一电路板上使用了3个 UCC27624-Q1、但只有5个输出、因此其中一个将保持未连接状态

    因为出于经济原因、我不想介绍新的 IC。

    因此、对于未使用的输入、我将输入接地并使输出悬空、对吧?

    谢谢!

    Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    是的、您可以让输出保持悬空。

    谢谢!
    Rubas