This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:控制方案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62824, TPS62A01, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389524/tps62a01-control-scheme

器件型号:TPS62A01
主题中讨论的其他器件: TPS62821、TPS62824

工具与软件:

嗨、团队:

TPS62A01 COT 控制吗? 数据表中没有明确的说明。 您可以帮助说明一下吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    TPS62A01不具有 COT 控制、而具有具备峰值电流控制功能的自适应关断时间。

    请参阅数据表:

    7.1概览

    TPS62A0x 是一款高效同步降压转换器。 该器件采用峰值电流控制方案、具有自适应关断时间。 在中等负载至重负载电流下、该器件通常以2.4MHz 频率脉宽调制(PWM)模式运行。 根据 VIN/MOSFET VOUT 的比率、只需一个简单的电路即可设置低侧 MOSFET 所需的关断时间、因此无论输入电压、输出电压和负载电流如何变化、开关频率均相对恒定。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    您是否有 COT 控制器件的建议? 类似于 TPS6201。谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    请看一下 TPS62821和 TPS62824器件。

    此致、

    SEPP