This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:稳压器出现故障、更换组件即可解决问题。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389604/lmz10501-faulty-regulators-overheat-problem-fixed-by-replacing-the-component

器件型号:LMZ10501

工具与软件:

您好!

我们在一个 PCB 上使用两个 LMZ10501。 两者均由5V 升压转换器供电。
一个 LMZ 提供1V8、另一个3V3。

我们目前在这个板上面临着与这些组件相关的一个重大问题。 由于这些稳压器、我们大约有30%的电路板发生了故障。
两个调节器上均出现故障。 始终可以通过手动更换电脑控制器来修复故障。
当我们得到一个发生故障的稳压器时、它通常按预期调节输出、但过热并迅速关闭并提供过热保护。 更换稳压器后、稳压器在环境室温下的温度不超过40°C。

我们并不严格遵守布局准则、但却没有解释为何当我们用新的规管代替时、问题便消失了。

我测量了引脚间的阻抗、以查看是否存在短路、但未看到任何短路。 有一些区别,但我不知道我们是否能从他们那里学到一些东西:

  发生故障的 LMZ10501 1V8引脚之间的阻抗(kΩ Ω)
  平均分量 接地 Vcon VOUT 测试点 EN Vref
平均分量   200 80 460 490 250
接地     70 46. 470 136.
Vcon       160 600 123.
VOUT 测试点         500 200
EN           630.
Vref            
  kΩ 工作的 LMZ10501 1V8的引脚之间的阻抗(k Ω)
  平均分量 接地 Vcon VOUT 测试点 EN Vref
平均分量   600 490 500 760. 424.
接地     70 60. 790 141.
Vcon       205. 777. 125.
VOUT 测试点         830. 280
EN           810.
Vref            

我们还将一些 PCB 发送到 X 射线、以确保下方的焊接良好。 在两个稳压器上、它们都没有问题、而发送的所有 PCB 与两个稳压器中至少一个有问题。
但在 X 射线方面、我们发现我们有两种不同版本的稳压器。 我们可以看到内部的 IC 非常不同:

我可以与您分享我私下进行的原理图、电路板布局和进一步测量。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    您是否看到不同 X 射线 IC 的顶部符号有所不同?

    不同的 X 射线 IC 与故障案例是否相关?

    我将直接与您联系、以便查看原理图和布局。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    上述同一电路板的标记如下:

    不同的 X 射线 IC 是否与故障案例有关?

    否 我对此感到惊讶、但我们对两者都有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    符号标记实际上表示不同的基板代码、这应该不用担心。

    如果您满意、我将关闭该主题、在聊天中继续讨论原理图和布局。

    您仍然可以回复此主题并提出问题或打开新主题。

    此致、

    Andreas。