This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:如何检查 SW 节点电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPSM8D6C24EVM-2PH, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381443/tpsm8d6c24-how-to-check-the-sw-node-voltage

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们当前正在在电路板上安装 TPSM8D6C24并检查其运行情况。

当输出电压设置为800mVDC 时、使用示波器观察到输出纹波电压、发现输出纹波电压为约70mVpp 的正弦波、周期约为50kHz。

由于开关频率设置为650kHz、因此假定在两相运行时、纹波电压周期将为1.3 MHz、而大约 50kHz 的低频运行与开关无关。

因此、我想确认 TPSM8D6C24开关节点的运行情况、但分配到 TPSM8D6C24底部的 SW_A/B 端子在电路板上没有穿孔、因此无法使用探头测量它们。

是否可以从安装在 TPSM8D6C24模块上的表面连接开关节点?

此致、

毫米