This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:UCC23313驱动器输入二极管配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23313, UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389685/ucc23313-ucc23313-driver-input-diode-configuration

器件型号:UCC23313
Thread 中讨论的其他器件: UCC23525

工具与软件:

您好!

我们将用 UCC23313BDWRY 替换 HL11L1和 TSC428电路、因为它们已使用 R 和 RC (R736、R727和 R737)来驱动光耦合器(H11L1)、如下所示。

UCC23313是否也需要该 RC 电路来快速导通和关断? 开关频率为1.2kHz。

我想了解它将如何影响光耦合器的上升和下降时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar、

    输出的上升时间不受 UCC23313输入驱动的影响。 输入芯片针对低输入电流向输出侧发送与高输入电流相同的信号;然后输出侧的前置驱动器将向主输出级发送相同的驱动强度。

    对于 UCCC23313、您只需要~μ A 10mA 的输入电流、因此该光耦仿真器不需要缓冲器级。 如果输入电压信号为5V、则应使用约300欧姆的串联电阻来驱动输入。

    UCC23313的更新版本是 UCC23525。 如果您的客户可以从更快的上升时间中受益、则可以尝试使用该器件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的回答。

    我还有一个关于 UCC23313功率耗散重新评级的问题。

    数据表中提到了输入侧二极管的功耗为10mW、而且他们也提到了40mW 和55mW。注意、请告诉我们在设计时需要考虑哪些参数、我们的工作温度范围是从-40°C 到85°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar、

    该器件可以在工作温度范围内安全地处理16mA 连续输入电流。 即输入功率约为16mA * 2.1V=33.6mW、所以我相信40mW 功耗值就是输入端的安全操作功率。

    然而、似乎数据表的作者试图将总 PD 总功率限制在750mW (封装热额定值)以下。 180nF 负载是高输出负载、因此输入侧的功率耗散热预算较少。 如果输入裸片的功率损耗确实为40mW、则应尝试将输出功率限制在710mW 以下。

    此致、

    Sean