This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50301-HT:TPS54362-HT 和 TPS50301-HT 工作至以太网

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200-HT, TPS54362-HT, TPS50301-HT, TPS62813M, LM5116-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386582/tps50301-ht-tps54362-ht-and-tps50301-ht-working-toghether

器件型号:TPS50301-HT
主题中讨论的其他器件:TPS54362-HTTPS62813M、LM5116-HT、TPS40200-HT

工具与软件:

早上好、

我´s 是否可以使用 TPS54362-HT 将28V (输入)降低至6V 输出、并将此输出电压用作 TPS50301-HT 的输入电压。

´s 可能的话,我有没有知道它的任何规则? 您是否有任何可以提供给我的文档? 此配置的限制可能是什么?

您是否有任何集成了 TPS50301-HT 的开发套件?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nacho

    感谢您使用 E2E。

    我认为 TPS50301-HT 的输入电流将超过 TPS54362-HT 的最大输出电流。

    我们没有适用于 TPS50301-HT 的评估模块。

      如果可能、并且温度范围足够、我会建议使用较新的器件(如 TPS62813M)。 还为该器件的4A 版本提供了评估模块。

    我将邀请我们的中输入电压团队来帮助您选择合适的28V 至6V 转换器。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您提供的信息。

    TPS62813M 的温度范围低于我想要的温度范围。 最高温度应为175ºC μ V (最小值)。 "´m ,我不会去的。"

    我正在寻找任何能够从28V 减少到12V 的转换器、或者更低的电压、并且支持175ºC μ A 甚至更高的转换器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    根据您所需的电流电平、我找到了几个选项搜索-HT (高温后缀)

    LM5116-HT 同步 控制器(外部 MOSFET)、额定温度为-55°C 至+175C、- https://www.ti.com/product/LM5116-HT 

    TPS40200-HT 非同步控制器(外部 MOSFET +二极管)、额定温度为-55°C 至+210C - https://www.ti.com/product/TPS40200-HT 

    TPS54362-HT A 3A 集成 FET 转换器、额定温度-55°C 至175C、 https://www.ti.com/product/TPS54362-HT 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    非常感谢。 ´m 对这3种解决方案非常感兴趣、主要是前两种解决方案。 ´m 是我n´t 订单,但我找不到他们的任何库存。

    您是否有库存?

    另一方面、最好这些部件具有具有具有  LM5116-HT 同步 控制器(外部 MOSFET)的开发套件、以及具有 TPS40200-HT 非同步控制器的另一个开发套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于开发套件、用户应从其基器件开发套件开始

    https://www.ti.com/tool/TPS40200EVM-002 

    我看到的可订购数量  

    TPS40200HD、 TPS40200HDR、采用 SOIC 封装(最高温度175C)

    和 TPS40200SHKJ、采用陶瓷扁平封装 (最高温度210C)

    请确保您已登录、如果您在登录后看不到这些内容、我会请产品线的某个人来了解原因。

    https://www.ti.com/tool/LM5116EVAL 

    我在这里没有看到任何东西、所以让我看看我是否能让你有人提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请告诉我这是否解决了您的问题。  如果有、请单击"这已解决了我的问题" 如果没有、请告诉我我还可以为您做些什么。