This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337和 LM337-N 之间的区别#39是什么?

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337-N, LM337, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387686/lm337-what-s-the-difference-between-lm337-and-lm337-n

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:TPS7A33

工具与软件:

大家好、团队成员:

LM337和 LM337-N 之间有何差异? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    没有太大的差异。 但是、这些是旧版器件、如果可能、我们建议使用更新的版本。 "-N"器件原是在 TI 收购之前由美国国家半导体公司生产的。

    谢谢!

    Prakash L

      LM337 LM337-N TPS7A33
    Iout (最大值)(A) 1.5. 1.5. 1.
    输入电压(最大值)(V) -3. -4.2. -3.
    输入电压(最小值)(V) -40 -40 -36.
    输出电压(最大值)(V) -1.2 -1.2 -1.2
    输出电压(最小值)(V) -37. -37. -33.
    固定输出选项(V) —— —— ——
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    19. 35. 64
    噪声(uVrms) 1110 38. 16.
    准确度(%) 2.4. 2.4. 2.5.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    2000 2400 290
    Iq (典型值)
    mA
    1.5. 0.065 0.21.
    输出电容器类型       非陶瓷 非陶瓷 陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    23. 23. 31.
    工作温度
    范围(C)
    0至125 -40至125、0至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|3)、88 mm2:8.7 x 10.16 (TO-220|3)、67 mm2:10.11 x 6.6 (TO-252|3) 46 mm2:7 x 6.5 (SOT-223|4)、47 mm2:4.58 x 10.16 (TO-220|3)、152 mm2:10.16 x 14.986 (TO-220|3) 25mm2:5 x 5 (VQFN|20)
    封装 DDPAK/TO-263|3、TO-220|3、TO-252|3 SOT-223|4、TO-220|3、TO-220|3 VQFN|20.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    感谢您的及时回复、并发表以下一些评论:

    • TPS7A33的设计似乎相当复杂、尽管只有7个引脚很有用、但也比 SOT-233 (4)和 TO-223 (3)更复杂。
    • LM337的尺寸相当大、没有 SOT-223 (4)。

    因此、根据我的理解、LM337-N 现在可能仍然是最适合客户的选择。 如果有任何错误、请随时纠正我、谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    是的、客户可以使用 LM337-N。 但是、我想说的是、它是一种传统器件。 随着我们产品系列的不断完善、我们未来将会有更多负 LDO。

    谢谢!

    Prakash L