This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:纹波问题

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390282/tlv62568-ripple-issue

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TLV62569

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在他们的新项目中使用 TLV62568和 TLV62569。 它们将测试器件在不同负载下的效率和纹波。 但我在数据表中找不到纹波曲线。 您能帮忙分享更多相关信息吗? 如果我们在不同负载下根据我们的 EVM 获得纹波曲线的测试结果、将会很有帮助。 非常感谢!

BR、

Jiaqi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    这是负载电流从轻负载扫描到大约1.25A 时 TLV62568纹波的示波器。

    蓝色迹线为 Vout、粉色迹线为电感器电流。 输出电流是电感器电流的平均值。

    此致、

    Varun