This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:DC-DC 转换器可变输出-在输出端使用电位器

Guru**** 2515730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389746/lm51551-q1-dc-dc-convertor-variable-output--using-potentiometer-in-the-output

器件型号:LM51551-Q1

工具与软件:

尊敬的工程师:

I Wan、用于生成以下电路变量的输出:

我计划使用数字电位器、如下所示:

数字电位计50k Ω 1电路64抽头 I2C 接口10-MSOP

https://www.digikey.ee/en/products/detail/analogue-devices-inc/AD5258BRMZ50-R7/995730

替换为 R8或 R13

我希望可变输出为+/-5V 至+/-60V、您能告诉我 数字电位器的范围应该是多少吗?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的咨询。

    最好更换较低的 FB 电阻器。 使用上部 FB 电阻时、60V-5V 的范围为5k 至73.75k。

    我建议改用 DAC 输入、如果仍然使用 MCU、则通过在此处施加电压来控制反馈电压。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    非常感谢。  

    您能否告诉我 需要为5V-60V 应用的反馈电压(IC 的 FB 引脚)的电压范围应该是多少

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的下一个问题是、考虑到我要使用 DAC 对 FB 施加电压、我认为范围应该在(0.167V 至1V)之间?

    现在、我的问题是、如果 R13和 R8在电路中、在反馈节点中已经有电压、那么如果我在此点施加另一电压、会发生什么情况? 为了使用 DAC、我是否应该移除 R13和/或 R8?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    我在上一篇文章中链接的功率级设计器工具有一个可以为您精确计算此值的工具。

    该部分称为"动态输出缩放"。

    您还可以在此处找到有关理论的详细说明: https://www.ti.com/lit/ug/tiduca8/tiduca8.pdf 

    R8和 R13这两个电阻器保持不变、只需添加 R11。

    此致

    Moritz