This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:限制 EVM 上的电流

Guru**** 2513695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922052, TPS922055, TPS922053DYYREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389804/tps922052-limiting-current-on-evm

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件: TPS922055、TPS922053 TPS922053DYYREVM

工具与软件:

LED 团队、

我们有一个客户想要评估 TPS922052、因此他们将使用 TPS922053DYYEVM 进行测试。  客户使用的 LED 的额定值为700 mA 至1500 mA。

EVM 数据表显示默认电流设置为4A。  我想这里引用的是 TPS922055、对于 TPS922053、它为2A。  需要减少此电流、以避免在客户测试时损坏 LED。  

为了确保电流不会超过1A、客户需要在 EVM 上更改什么、例如采用 TPS922053DYYEVM 时为1A?

我认为他们需要将电流感应电阻器从0.05欧姆更改为0.2欧姆、但我要确保这是正确的解决方案。  (数据表中的第8.3.2节)

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下星期一回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    [报价用户 id="53812" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389804/tps922052-limiting-current-on-evm "]

    为了确保电流不会超过1A、客户需要在 EVM 上更改什么、例如采用 TPS922053DYYEVM 时为1A?

    我认为他们需要将电流感应电阻器从0.05欧姆更改为0.2欧姆、但我要确保这是正确的解决方案。  (数据表中的第8.3.2节)

    [报价]

    您几乎是正确的。 客户需要将电流检测电阻从0.1 Ω 更改为0.2 Ω(TPS922053DYYREVM 上的原始电阻为0.1 Ω)。

    此致、

    Steven