This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:当 LED 电流的开/关由 SDIM 信号控制时、您是否有任何 LED 电流波形?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389437/tps92641-do-you-have-any-led-current-waveform-when-led-current-turning-on-off-is-controlled-by-sdim-signal

器件型号:TPS92641

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TPS92641用于他们的后续产品。

此时、他们有以下问题。
你可以给我你的答复吗?


 当 LED 电流的开/关由 SDIM 信号控制时、他们希望获得 LED 电流波形。
"你怎么知道的?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉、我没有此类信息。 客户可以使用 TPS92641EVM 进行测试以获得此波形。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    我明白了!

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven