This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:24V 输入至12V、5V 和3.3V 器件建议。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS62932, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389071/tps54202-24v-input-to-12v-5v-and-3-3v-part-recommendations

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS62932TPS62933

工具与软件:

尊敬的先生:

可以使用什么转换器来实现3个电压输出?

我们建议对3个电源(12V、5V 和3.3V)使用单个直流/直流转换器、因为元件在大批量生产时成本较低。  

{Edit by Peter Miller}- Maxim 正在考虑通过24V (20-25V)输入为3个电源轨提供转换器(集成 FET)建议:

12V @ 1.5A

5V @ 0.4A

3.3V @ 0.5A  

为了增加产量和库存控制、他希望设计一个能够支持全部3个应用的器件、但不一定是三路输出转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您的最小和最大输入电压范围是多少?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的请求似乎有一些混乱、并且缺少一些信息。

    1)您是否正在寻找一个带有集成 MOSFET 的电压稳压器(通常称为"转换器"),或者您是否正在寻找一个替代的电压稳压器设计,如控制器(外部 MOSFET)或模块(集成电感器)?

    2) 2)您是在寻找可以支持3种不同输出电压(12V、5V 和3.3V)的单个器件建议、还是要寻找可生成全部3种输出的单个器件?

    3) 3)输入电压是多少?

    4) 4)负载电流范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压20-25V (标称值为24V)

    输出电压12V (1.5A) 5V (0.4A) 3.3V (0.5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我正在寻找一种低成本、集成转换器(如果可能的话)、低排放的解决方案。

    电感器在外部、最好。

    输入电压20-25V (标称值为24V)

    输出电压12V (1.5A) 5V (0.4A) 3.3V (0.5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    谢谢你。  让我帮助您与合适的应用团队取得联系、以获得建议。   

    同时、您何必不考虑  将 TPS54202 - www.ti.com/.../TPS54202作为满足您需求的可行解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您稍稍向上滚动此链接 https://www.ti.com/product/TPS54202#order-quality 、您将看到我们的 Webench 工具的输入窗口、帮助您使用 TPS54202进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我编辑了您的帖子、以明确您要查找的内容、并帮助其他客户搜索相同的内容。

    我还将这个主题分配给了 TPS54202支持人员、以获得更多的帮助和建议、但会密切关注该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxim

    此处推荐使用 TPS54202或 TPS62932。 两者都是易于使用的低成本解决方案。 TPS62932的输入电压范围更高(Vinmax=30V)且封装尺寸更小。

    您可以使用 TI.com 上的 Webench 工具帮助进行设计。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彼得:

    谢谢你。 我正在寻找一个具有3个输出(在同一芯片中)的集成转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    谢谢你。 我正在寻找一个具有3个输出(在同一芯片中)的集成转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、请添加 Lucia 为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    目前尚未发布输入电压高达28的三路降压器件。 我建议您可以选择三个 TPS62933。

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。