This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:器件解决方案建议

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382571/lm5156h-q1-device-solution-recommendation

器件型号:LM5156H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156LM5122

工具与软件:

团队成员、您好!

我们有一个插座用于替代 NCV8871-Q1、现在工作条件为 VIN:3.5V-45V、VOUT: 10V@1.5A。

当 VIN 低于10V 时、器件需要在升压模式下工作;当 VIN 高于10V 时、要求 VOUT = VIN、这意味着 FET 需要保持常 开状态。

我注意到 LM5156具有最大占空比的限制、无法实现100%、那么您有更好的解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您使用 E2E。

    由于 LM5156是一款非同步升压控制器、当 Vin>Vout 停止开关时、该器件将由于整流二极管而自动进入"常开"模式。

    在这种情况下、输出电压将是输入电压减去二极管压降。

    因此 LM5156适合本例。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的解释。

    我想检查 LM5123是否可用于本例、因为 LM5123存在于客户的系统中、但 LM5156却不可用。

    我搜索了数据表、发现当 Vout 超过 OVP 时、LM5123可以支持100%占空比 、但客户想要的是:Vout 固定为10V、Vin= 3.5~45V、当 Vin 超过10V 时、高侧开关持续保持导通。

    请咨询您的意见、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    LM5123具有旁路模式、可支持客户需要的功能、但输入引脚的最大电压限制为42V。

    同步解决方案的另一种可能方法是 LM5122。

    此致

    Moritz