This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:RGB LED 波形设计参考

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389767/lp5891-q1-rgb-led-wave-design-reference

器件型号:LP5891-Q1

工具与软件:

您好!e2e、

我正在寻找 RGB LED 驱动器、找到了一些但不符合我的具体要求。

正在寻找创建 RGB 波形的设计指南。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下星期一回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    您能否提供您最终申请和申请的详细信息? 就可以推荐合适的器件。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    最后的解决方案将在自主移动机器人中使用。 该解决方案旨在使用不同颜色来显示该器件的模式、并生成 RGB 波进行表面处理。

    找到了许多汽车和工业级 RGB 驱动器、但找不到可以为 RGB 波提出前进建议的器件或设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    根据您的规格、有多种器件可以满足您的要求。 您希望驱动多少 RGB LED? 您的目标电流是多少? 您使用哪个控制器来控制 LED 驱动器?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    每块板的 RGB 最大为24至48、每个 LED 的电流约为45mA (电流可能会根据 LED 而变化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    LP50XX 系列是我们的明星器件、我将通过 loop Jared Zhou 来支持该情况~

    BR

    Monet Xu