This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:TPS628501-Q1可以输出负电压。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384987/tps628501-q1-tps628501-q1-may-output-a-negative-voltage

器件型号:TPS628501-Q1

工具与软件:

地狱专家、

让我确认 TPS628501-Q1输出负电压的可能性。

在某些情况下、同步直流/直流转换器可以输出负电压。

TPS628501-Q1是否会产生负电压?

例如、当输出电容器中仍有电荷时、

在这种情况下、当电源再次启动并通过低侧开关打开时会产生负电压。

BR、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kentaro:

    我不确定我是否正确回答了您的问题。

    您的意思是、如果 EN 被拉至低电平、电压是否为负值? 如果是、不是

    另外、请查看 第 8.4.6节- Vout 放电功能。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的答复。

    我们知道该电源具有放电功能。

    我将讨论 EN 何时在短时间内从导通切换至关断以及从关断切换至导通。

    改变我提问的方式。

    此电源 IC 通过哪个开关打开?

    在低侧情况下、我们相信反电动势是由低侧 FET 和电感产生的、这可能会产生负电压。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kentaro:

    下面的应用手册介绍了一些基本原理。 请看一下。

    https://www.ti.com/lit/an/snva559c/snva559c.pdf

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的答复。

    我咨询了 TI-Japan 成员、随后获得了结果。

    因此、该线程将被关闭。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!