This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:确认了 TPS628501-Q1的运行

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385355/tps628501-q1-confirmed-the-operation-of-the-tps628501-q1

器件型号:TPS628501-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

让我检查一下 TPS628501-Q1的运行情况。

在其他电源中、当 EN = ON 或 OFF 时、当输入电压在绝对额定电压范围内变化时、会发生输出电压异常。

请检查 TPS628501-Q1中是否出现此问题。

BR、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kentaro:

    请您详细说明一下该异常情况。 您是否有任何示波器图?

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Febin、

    感谢您的答复。

    您有任何示波器图吗?

    我没有任何仿真数据或实际结果。

    过去、当 EN=OFF 时、存在电源输入电压剧烈波动、电压在输出侧流出的情况。

    因此、我想研究一下这款器件是否存在此类现象。

    当然、当 EN 开启时也是如此。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kentaro:

    我以前在此器件上没有体验过此功能。

    最好使用示波器图捕获该行为。  

    如果您共享完整的原理图、它也会有所帮助。  

    另请检查您是否可以在我们的 EVM 上重现此问题。

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的答复。

    我咨询了 TI-Japan 成员、随后获得了结果。

    因此、该线程将被关闭。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!