This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:有关过压电池保护的疑问

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386810/bq25756-doubts-concerning-over-voltage-battery-protection

器件型号:BQ25756

工具与软件:

大家好、我对电池过压保护的配置有一些疑问。 我已经看到、在充电器控制寄存器(请参阅下面的 pic)中、EN_IBAT_LOAD 中的1支持从 SRN 到 GND 的灌电流。 但我还阅读了过压电池保护的说明、我想知道在该位输入1是否会启用保护模式。 当检测到电池电压过高的情况时、该功能将激活、如果该位未设置、则无论电池状态如何、该功能都不会激活。 或者相反、则该功能始终处于运行状态、但无论是否存在电池过压、在该位中设置1都会强制电流从 SRN 灌入 GND。
请提前感谢您。
Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您耐心等待。 下周同一时间再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、没问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    设置 EN_IBAT_LOAD=1时、无论是否存在电池过压、充电器都会将电流从 SRN 灌入 GND。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellan、感谢您的回答;我还想知道在不存在电池过压的情况下、在假定情况下设置这个位为什么有意义、就像任何其他实用工具或将其设置为1的原因一样。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我将就此向您介绍。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    电池移除后、您可以使用 EN_IBAT_LOAD=1来耗尽电容器的电源。 这样可在需要时提高电路板处理安全性。

    但更常用的是 EN_IAC_LOAD=1。 EN_IAC_LOAD=1有助于从输出电容器中消除电压、因此反向模式可以更快地达到较低的电压。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ethan。 我现在明白了。 感谢您的热情回答。
    此致。
    Juan。