This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:高温环境

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389076/tlc6946-high-temperature-environments

器件型号:TLC6946

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在考虑在85°C 的环境温度下使用该产品。
您是否有在户外或高温环境中使用它的经验?
如果 Tj 在额定范围内、是否可以使用15年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    对于 TLC6946、它可以在150℃ 时正常工作。 对于寿命而言、这主要与工作条件有关。 条件温度是否保持85℃ 或有时达到85℃ ?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    那是有时。

    我假设夏天、车内或户外的气温较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    TLC6946可以在10年内(10 * 365 * 24小时)正常工作、并且可以低于105℃。   

    因此、对于实际应用、它不会全天工作。 例如、户外屏幕每天工作16小时、因此在105℃ 下可以工作15年、这可以满足您的要求。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    105℃ Ta 还是 Tj?
    在105℃ 持续运行10年是否为 IC 的保修期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    有。

    105℃ 是 Tj (结温)、10年使用寿命是在 IC 的105℃ 处连续运行。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    数据表指出该器件可在高达125°C 的 Tj 下使用、但这是否意味着10年连续运行的最高可靠性为105°C?
    如果器件在125°C 处使用、是否会缩短可靠性期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    我们的器件可支持高达  Tj 的125°C、但 我们正在考虑 LED 驱动器的常见应用条件。 在实际应用条件下、器件将始终无法在满功率下工作。

    但这是否意味着10年连续运行的最高可靠性是105°C?

    这意味着、在105℃ 工作10年以下、我们的器件可以正常工作。 这是 TI 常见的仿真条件。  

    如果在125°C 使用设备、可靠性期是否会缩短?

    有。

    BR  

    Monet Xu