This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224Q1EVM:降压输出电容器选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389954/tps65224q1evm-buck-output-capacitor-selection

器件型号:TPS65224Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS65224-Q1

工具与软件:

大家好、团队。

我们使用了 TPS65224-Q1为处理器的各种电压轨供电。 我们使用《TPS6522x 评估模块用户指南》作为设计参考、唯一的区别是降压稳压器4用于满足3V3电源要求。 可否解释一下为给定降压输出选择输出电容器的过程、或者我们是否可以假设它与其他降压输出(例如47uF、22uF、2.2uF 和0.1uF)相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    EVM 上的器件是 TPS6522430RAHRQ1。 降压稳压器1和2配置有用于4.4 MHz 的高负载阶跃性能环路系数。 降压稳压器3和4配置为4.4 MHz 的正常环路系数。 请注意、不同的 OPN 可能使用不同的配置。 这些高性能用例具有不同的输出电容器要求。

    每个相位的最小有效输出电容要求如下:

    用例 最小局部电容 最小总输出电容
    高负载阶跃性能4.4 MHz 12 µF 35 µF
    正常负载阶跃性能4.4 MHz 5 µF 12 µF

    BR、

    Samuli.