This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:允许电流从 SRC 流向 VS

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390059/lm74502-allowing-current-to-flow-from-src-to-vs

器件型号:LM74502

工具与软件:

您好!

我希望将 LM74502用作负载开关来为我的其中一个器件供电、IC 工作良好、我刚收到一个有关可能发生的特定场景的问题。
LM74502不会连接到背对背 MOSFET、我们将仅使用一个 MOSFET。 有时在禁用器件时、可能会有反向电流流过外部 MOSFET 的体二极管。 下图描述了该情况

这意味着 SRC 引脚将通过体二极管向 VS 引脚提供电压。 这将意味着 SRC 引脚将比 VS 高1V、以允许电流通过体二极管
该电压最多将30V 施加到 SRC 引脚、这意味着 VS 将为29V
根据数据表、它指出"Abs Max SRC 至 GND"高达 VS
但在建议的条件下、它指出 SRC 至 GND 为60V

如果您将此视为可能损坏器件的问题、我很高兴知道  
谢谢!
Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    数据表显示 SRC 至 GND 的绝对最大值为 VS。这意味着 SRC 在损坏前最大值可能会变为 VS、即65V。

    在反向电流期间、~1V 压降是不可避免的、在您的情况下该器件不会损坏。

    此致、

    Shiven Dhir