This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:压降行为

Guru**** 2502005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389634/tlv759p-drop-behavior

器件型号:TLV759P

工具与软件:

我们目前正在尝试考虑 Vin=2V、Vout=1.05V、Aout=0.575A。 在下降时、器件的 PD 是否存在任何问题? 另外、请告知我器件是否有简单的计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki San、

    功耗将为 PD =(Vin - Vout) x Iout = 546.25mW。 这样就能够安全运行、直到环境温度为81°C。除此之外、当 Ta = 106°C 时达到绝对最大 Tj 时、器件的结温将增加到超过建议最大值。  

    您希望我提供哪种计算方法? 要计算的相关参数是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题很模糊。 现在问题已经解决、下次我会尝试在问题中更加具体。