This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:VCC 和 VLD 不同时的行为

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389521/lp5810-behavior-when-vcc-and-vld-are-different

器件型号:LP5810

工具与软件:

您好!

我考虑以下电路配置。
・VMCU=VCU=3.3V VCC
・VLED=5V

问题1。 如果 VCC =关闭、VLED = 5V、它是否会暂时中断? 在→的情况下、LED 亮起、并且看起来通过 VLED→LED OUT 从 VCC 施加大约3V 的电压。

问题2: 它可以在 VCC = 3.3V、VLED = 5V 时使用吗? 即使 VCC 和 VLED 的电压不同、是否也可以使用它? 据我从数据表中可以看到、VCC 和 VLED 是单独定义的。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅我的以下评论:

    1.你是说当你只打开 VLED 的时候、LED 会被点亮吗?

    2.可以,可以单独使用。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    1. 您是否是指仅打开 VLED 电源时 LED 将亮起?

    是的、是这样。
    由于应用规格的不同、当 VCC = OFF 且 VLED = 5V 时、会有一些时间暂时出现。
    我担心在上述情况下、LP5810可能会损坏。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    实际上、它不会损坏 LP5810、因此当 VCC = OFF 且 VLED = 5V 时 LED 亮起的原因是内部 IC 电路。 该行为是正确的。

    您能告诉我为什么需要将 VCC 和 VLED 分开吗?

    BR、Jared