This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:2V 输入至10-15V 升压输出、可支持48W

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388073/tps61289-2v-input-to-10-15v-boosted-output-that-will-support-48w

器件型号:TPS61289
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

我目前正在  仅升压模式下在 TPS61289EVM-113上测试 TPS61289。 数据表似乎提示在8A 电流下具有高于90%的升压能力(2V 至15V)

 

在测试中、我看到效率接近75%、由于这种效率损失、产生了大量额外的热量。 是否有任何建议或技巧可帮助实现上述效率提升? 另一个可能很重要的细节是输出上的电压似乎调节过高。 例如、dev 上的默认设置。 电路板上的电压为15V Vhigh、但我看到大约是17.66V。 感谢您提供任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、输入的最小导通电压似乎约为4.6V、也可将其降至约2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiden、

    感谢您联系我们。

    EVM 用于 BTS 测试、如果您要执行纯升压测试、则需要修改某些器件。

    1.效率测试 如下:

    将 VHIGH 上电至15V。 可以、VHIGH 的15V 是器件的双向电源。 (或使用与负载并联的电源)

    将 VLOW 加电至2V。

    EN 拉至高电平。 模式选择为低电平(升压模式)

    将电流基准设定为8A。

    然后测试转换器的输入/输出电压/电流以获得其效率。

    2.如前所述、输出电压设定点不是15V、是18V。

    设置点高于 VHIGH 电源以确保 COMP 拉电流。

    3.如果只提供输入电压、启动电压会是 VHIGH UVLO 点、3.4V+ 0.7V(体二极管电压)

    因此、

    EVM 无法支持纯升压模式。

    请告诉我您的应用、我可以为您推荐其他合适的器件或为您修改 TPS61289电路。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分享有关该应用的具体细节、但在一般说明中、我们希望获得一个电路的2V 输出、并将其升至可能的最高电压、同时保持85%以上的效率。 该升压转换器还必须支持高达40W 的功率、或者能够对外部同步、以便与第二个升压转换器并联。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以大致了解您的应用。

    结论如下:

    1V 至最高、最大功率40W

    2.效率约为85%

    外部同步的3.capable

    最困难的要求是2V 要求。

    您需要器件以2V 的电压启动还是只以高于仍然以2V 的电压启动?
    如果需要2V 启动、我们需要考虑将外部电压连接到器件的 Vin 引脚以禁用其 UVLO 功能、然后使用 EN 引脚启用器件。

    请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../slvaf89_2D00_Using-External-Bias-to-Broaden-the-Input-Voltage-Range.pdf

    请随时发表评论。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升压电路的输入可以在启动时高达4V 的电压运行、但至关重要的是、它可以在初始启动后无限期地以2V 的输入保持运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiden、

    请查看 您是否在寻找 LM5155器件。

    LM5155x 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器数据表(修订版 E)(TI.com)

    BIAS 引脚可以连接到 Vout 以确保在2V 输入电压下工作。

    如果您有兴趣、我会将该主题转发给 LM5304的专家、以了解更多信息。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信在如上所示的异步设计中、通过 输出端的 Shotky 二极管会出现显著的功率损耗。 我相信、我将寻找一款具有外部两个开关 FET 的同步升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiden、

    因此、建议使用同步器件。

    具有 VOUT 跟踪功能的 LM5123-Q1 2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器数据表(修订版 B)(TI.com)

    此致、

    Fergus