This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:传导发射故障

Guru**** 2524880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389300/lmr51450-failing-conducted-emissions

器件型号:LMR51450

工具与软件:

您好!  

我正在使用  LMR51450SDRRR 将24V 转换为5V 直流。我在传导发射测试中遇到一些问题。 我们是边界线,并希望使它更好。 欢迎提出任何建议。 请参阅下面的原理图以了解所使用的元件:

L1是铁氧体芯片、600 Ω@ 100MHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samrat:  

    感谢您的提问。 本 应用报告 可提供一些关于改善传导 EMI 结果的重要见解。  

    如果在遵循应用手册中概述的最佳实践优化 EMI 滤波器后、您仍然需要更多帮助、请将您的布局发送给我们以供审查。 遵循 数据表 第9.3节中概述的最佳布局实践对于实现良好的 EMI 性能至关重要。

    谢谢!

    Joshua Austria.