This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:BOOSTXL-TPS650861

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388497/boostxl-tps650861-boostxl-tps650861

器件型号:BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、MSP430USBDEVPACK 、MSP430F5529

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我购买板 BOOSTXL-TPS65086100和板 MSP-EXP430F5529LP 对 TPS65086100芯片进行编程。

我遵循了  SWCU190文档。

但我卡在步骤3.5、找不到断开负载的链接:  MSP430_USB_MSP430 Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.1-Setup.exe

请帮助我找到链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我认为这可能是您需要的链接: https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK 

    在此页面上、我认为您需要单击  MSP430USBDEVPACK 下载选项、然后选择固件升级示例。

    我将告知我们的应用团队此链接已断开、以便我们可以在 SWCU190文档中修复此问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt Sunna:

    我将使用 WIN 10、但当我通过你建议的链接安装固件更新示例文件时、我仍然使用该链接。 那么它将显示该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这可能需要先在 PC 上安装 Java。 您是否可以从此处尝试安装 Java、然后再次尝试固件安装?  https://www.java.com/en/download/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我在4.1步骤3中遇到问题

    我按照此链接操作、并在失速 WDK 中完成了 Visual Studio 2022安装程序 SDK。

    https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/download-the-wdk

    当我运行 MSP430_USB_USB Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.2-Setup.exe 时、我收到一个这样的警告:

    我没有看到任何选项卡或 UI 来选择"选择固件"、如步骤3中的说明。

    那么、如何更新电路板的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我不确定会导致此问题的原因。 最好使用 MSP430F5529作为产品创建一个新线程、以获得有关该警告的帮助、因为 MSP430团队将会掌握该安装程序的专业知识。

    Matt