This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570、用于驱动负载

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389849/bq25570-bq25570-to-drive-a-load

器件型号:BQ25570

工具与软件:

您好!  

我使用的是 MPP = 4.5V、40mA 和 VOC = 5.6V 的太阳能电池。 我想在最大功率点从它收集电能、并以3V 的电压运行100 Ω 负载、因为太阳能电池可以提供能量。 我的设计中不需要使用电池、我想仅使用100uF 的电容器来代替电池。  

BQ25570是否可以用于此类应用?在这种情况下可以从中获得何种效率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此部件的绝对最大输入电压为5.5V。电池板的开路电压高于此电压。 请自行承担使用风险。 请将最小100uF 连接到 BAT。

    该器件已有十年以上的历史、我们没有在请求的工作点收集效率数据。 请根据您的应用进行设计。

    此致、

    Mike Emanuel